Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J, BQ25170
主题中讨论的其他部件:BQ25176、 BQ25170
工具/软件:
您好:
我正在评估与 BQ25176EVM 电路板相连的热敏电阻的电池。
但是、当连接配备了热敏电阻的电池时、PG LED 开始闪烁、似乎 不再从 TS 引脚提供恒定电流 (38µA)。
检查完电池后、我发现似乎有一个大约 0.1 µF 的电容器与热敏电阻并联。
BQ25176 是否包含任何类型的超时行为、如果 TS 引脚电压在特定时间内未在指定范围内稳定、则会禁用电流源?
如果是、您能否说明这段超时持续时间和预期的电压阈值(也许是 V_TS_EN?) 会是吗?
任何见解都将非常感谢。
此致、