工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 LP8866-Q1 制作了原理图。 您能回顾一下吗?
e2e.ti.com/.../LP8866_5F00_Q1_5F00_SCH.pdf
他们有一些问题;
-我的客户想要将开关频率设置为 20MHz。
-客户使用来自解串器的 200KHz PWM 频率进行调光控制。 (客户还将使用 20KHz PWM 频率进行测试)
-如果客户设置直接 PWM 模式,200 KHz PWM 调光频率会影响到 12V 主电源。 它显示为 12V 电源上的噪声。
1) 是否正常操作? (12V 电源上有噪音)
2) 如果我的客户使用相移模式,我可以避免这个噪声问题吗?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐