This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:请查看原理图

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8866-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533359/lp8866-q1-please-review-the-schematic

器件型号:LP8866-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LP8866-Q1 制作了原理图。 您能回顾一下吗?

e2e.ti.com/.../LP8866_5F00_Q1_5F00_SCH.pdf

他们有一些问题;

-我的客户想要将开关频率设置为 20MHz。

-客户使用来自解串器的 200KHz PWM 频率进行调光控制。 (客户还将使用 20KHz PWM 频率进行测试)

-如果客户设置直接 PWM 模式,200 KHz PWM 调光频率会影响到 12V 主电源。 它显示为 12V 电源上的噪声。

1) 是否正常操作? (12V 电源上有噪音)

2) 如果我的客户使用相移模式,我可以避免这个噪声问题吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase

    让我再次确认一下您的要求、您想要 20MHz 开关频率和 200kHz PWM 调光频率吗?

    20MHz 高于我们的最大开关频率;200kHz 也略高于我们的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志谦:

    感谢您的支持。

    但存在一些错误、开关频率为 2.0MHz 或 2.2MHz、PWM 调光频率由外部 AP 设置、但可以控制。 (可能 20kHz)

    他们决定首先使用相移模式、因为在 12V 电源上看不到任何噪声。

    那么、我想让您首先查看原理图、是否有任何可以提升性能的地方?

    这里有一些问题;

    1、客户不想使用铝电容器,因为它很大,终端客户不喜欢。

    无论如何、它们都希望将 铝电容器替换为陶瓷电容器、但问题是额定电压。

    VOUT 线路可以使用额定电压为 25V 的电容器、而不是 50V 的电容器吗?

    2.您能否检查 LED_SET (P14) 和 ISET (P32) 引脚上的电阻器值?

    当前、LED_SET (R223) 设置为 124K Ω、ISET (R226) 设置为 31.6K Ω。

    背光电源电流典型值为 1000mA、电源电压典型值为 18V。

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的反馈! 我们的专家 Zhiqian 会很快给你答复。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Lucia、Zhiquan、

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    Zhiqian 会在他有任何更新后给您反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase

    因为将所有六个通道组合在一起并同时导通。 它会看到较大的纹波、并导致可闻噪声。 根据波形的不同、它的 PWM 频率为 200Hz。 可以通过将开关频率增加到 20kHz 来降低噪声。  

    对于您的问题:

    • 电压率与输入和输出端的最大电压有关。  正常情况下、25V 不够。
    • 对于电阻值、这是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志谦:

    感谢您的支持。

    这是一个有关客户提供的电容器的问题。

    上次我询问了电容器的额定电压、您说 25V 还不够。

    然后、是否可以减小下面红色矩形中每个电容器电路的总容值?

    如果可以、每个电容器电路的建议最小值是多少?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我们的专家 Zhiqian 将在下周初与您联系。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase

    是的、他们可以减少一些电容、我们没有最小输出电容的详细值。 根据我的经验、33uF 电容器+ 2 * 10uF 在我这边很好。 对于输入侧、这是 π 型滤波器、通常我们会使用它来提高 EMI 性能。