This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538:TPS54538RQFR 问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529591/tps54538-issue-with-tps54538rqfr

器件型号:TPS54538

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们面临着与的一个问题 TPS54538RQFR 达到最佳性能。

  • 输入电压: 24V/3A

  • 配置的输出: 5V

  • 电路: 遵循数据表中有关 5V 输出的参考设计。

在经过几次下电上电(开/关)后、我们观察到降压 IC 出现故障、随后损坏连接到其输出的所有外设。

调试时、我们发现输入侧和输出侧出现短路、该短路只有在移除降压 IC 后才会清除。 在故障期间、IC 似乎已将完整输入电压传递到输出端、从而导致下游元件损坏。

您能否查看并建议我们是否可能遗漏任何内容、或者这些运行参数下是否存在已知的故障情况?

期待您的指导。

请参阅随附的原理图  

此致、
Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:  

    R6 10E 吗? 为什么需要/放置此商品?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、R6 为 10E、

    它用来限制浪涌电流、

    我也在移除 R6 后进行了测试、发现了相同的问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    请分享 VIN、VSW、Vout 的波形。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Haseen Reddy Siripi Reddy

    我是 Suraj Jr、与 Sandeep 先生合作的硬件工程师。 根据请求对波形进行 PFA。

    测试设置:

    输入电压:24V

    输入电流限制为 2.5A

    输出电压:5V

    最大值 电路板设计用于处理的输出电流:5A

    输出端的实际负载消耗 3A。 负载是通过并联 12 个 22 Ω 5W 功率电阻器得出的


     

    这是 V_SW 和 VOUT。

     

    这是 在电源导通期间具有 3A 阻性负载的 VIN 和 VOUT

    这是在电源关闭期间具有 3A 阻性负载的 VIN 和 VOUT。   

    特别要注意的是,我们有手焊接 5 板,只有 2 工作. 其余元件均间歇性工作、但在输入接通且输出端已连接满负载的输入或对电路板执行重复下电上电后、便会短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    请以.brd 格式共享布局。

    您可以尝试将 R1 设置为 180K Ω、将 C10 设置为 33nF、这对您有所帮助吗?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    添加浪涌电流限制元件解决了该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    输出端的浪涌电流限制 — 您添加了什么?

    此致、

    Haseen。