Other Parts Discussed in Thread: LM3414, TPS922050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3414HV 主题中讨论的其他器件:LM3414、 TPS922050
工具/软件:
您好、
在数据表中、提到 LED 电流为 350mA 至 1000mA。但在模拟调光控制中、提到的最小 LED 电流为 100mA。
由于客户有其他 LED 电流高达 120mA 的项目、Nd 询问 LM3414 的最小 LED 电流是多少?


此致、