This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:最小 LED 电流?

Guru**** 2506385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414, TPS922050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532339/lm3414hv-the-minimum-led-current

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:LM3414TPS922050

工具/软件:

您好、

在数据表中、提到 LED 电流为 350mA 至 1000mA。但在模拟调光控制中、提到的最小 LED 电流为 100mA。

由于客户有其他 LED 电流高达 120mA 的项目、Nd 询问 LM3414 的最小 LED 电流是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    非常抱歉、我们的专家本周太糟糕了。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    正如您在数据表 8.1.2 中所看到的、通过提供精确的 LED 电流、可以将 LED 电流设置为 350mA 至 1A 范围内的任何电平。 如果您需要 120mA LED 电流、我建议您尝试使用 TPS922050、它在这里非常适合。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚