请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74930-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM74930
工具/软件:
尊敬的 Shiven:
我已经注意到、数据表图 8.1 展示了 Q1 上的栅源保护齐纳二极管 (DZ1)、但我无法在数据表的其余部分中找到有关此组件的任何提及、也不包含在 EVM 电路中。
我的问题是:
LM74930 中是否针对 Q1 包含栅极保护?
2、是否已通过实验确认这个差值“永远不会“超过+/–20V?
3.在一个可能会受到 24V — 未抑制负载突降 (200V) 的系统中,它是否是明智的补充?