This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:数据表图 8.1 中的栅源保护齐纳二极管

Guru**** 2374150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535514/lm74930-q1-gate-source-protection-zener-in-datasheet-figure-8-1

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930

工具/软件:

尊敬的 Shiven:
我已经注意到、数据表图 8.1 展示了 Q1 上的栅源保护齐纳二极管 (DZ1)、但我无法在数据表的其余部分中找到有关此组件的任何提及、也不包含在 EVM 电路中。
我的问题是:  
LM74930 中是否针对 Q1 包含栅极保护?
2、是否已通过实验确认这个差值“永远不会“超过+/–20V?
3.在一个可能会受到 24V — 未抑制负载突降 (200V) 的系统中,它是否是明智的补充?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    1.没有额外的栅极保护,它依赖于电荷泵的运行。 由于电荷泵最大值小于 15V、因此在稳态下栅极驱动不能更高。

    2.稳态下不能超过。 在某些故障条件下、如果振铃导致>+/–20V、则可以添加齐纳二极管。

    3.是的,只有当 VGS 额定值超过一定阈值时,齐纳才会做出反应,因此工作电压范围没有影响。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiven。