This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:上电序列设置和原理图审阅

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861, IPG-UI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534287/tps650864-power-on-sequence-setting-and-schematic-review

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650861IPG-UI

工具/软件:

您好的团队、

我的客户询问 TPS650864 的上电序列、该器件为 FPGA 提供电源轨。 所需的时序如下:BUCK1->BUCK2->BUCK6->BUCK3/BUCK5->LDOA2->SWB1_2->LDOA1->SWA1;如何配置? 我随附了 TPS650864 原理图和寄存器设置、请帮助您查看。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../TPS6508641SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    TPS6508641 具有默认 OTP 设置。

    如果客户想要使用自己的上电时序、则必须使用可编程的 TPS650861 器件。

    以下是指向产品文件夹和数据表的链接。

    https://www.ti.com/product/TPS650861

    有关 NVM 编程指南、请参阅:

    https://www.ti.com/lit/pdf/swcu188

    OTP 生成器文件位于:

    TPS65086100 OTP 发生器(修订版 D)

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

     感谢您的反馈。

    我可以通过 I2C 控制 TPS650861 断电序列吗? 如何配置?

    启动时、TPS650861 的输出端口是否在配置完成之前保持低电平输出?

    BUCK1、BUCK2 和 BUCK6 可以输出的最大电流是多少?

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、您可以通过 I2C 禁用电源轨、但通常会通过 CTL 引脚和 PG 信号的组合启用稳压器和 GPIO 的上电和断电序列。 LDOA2 和 LDOA3 仅由 I2C 控制。

    TPS650861 应附带空白 OTP。 由于寄存器很多、这是 OTP(一次性可编程 0 -> 1)、我建议从 OTP 生成器生成脚本文件并使用 IPG-UI 来烧录 OTP。 当然、如果您要逐行写入 I2C 命令、并且相应的电源轨 CTL 引脚为高电平、则在写入 I2C 后、输出电源轨将变为高电平。

    由于这些是控制器、最大电流取决于所选的外部 FET。 数据表末尾请参阅控制器设计过程中推荐的 FET。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Sathish