主题中讨论的其他器件: TPS650861、 IPG-UI
工具/软件:
您好的团队、
我的客户询问 TPS650864 的上电序列、该器件为 FPGA 提供电源轨。 所需的时序如下:BUCK1->BUCK2->BUCK6->BUCK3/BUCK5->LDOA2->SWB1_2->LDOA1->SWA1;如何配置? 我随附了 TPS650864 原理图和寄存器设置、请帮助您查看。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我的客户询问 TPS650864 的上电序列、该器件为 FPGA 提供电源轨。 所需的时序如下:BUCK1->BUCK2->BUCK6->BUCK3/BUCK5->LDOA2->SWB1_2->LDOA1->SWA1;如何配置? 我随附了 TPS650864 原理图和寄存器设置、请帮助您查看。 谢谢你。
您好、Eric、
感谢您在 E2E 上联系我们。
TPS6508641 具有默认 OTP 设置。
如果客户想要使用自己的上电时序、则必须使用可编程的 TPS650861 器件。
以下是指向产品文件夹和数据表的链接。
https://www.ti.com/product/TPS650861
有关 NVM 编程指南、请参阅:
https://www.ti.com/lit/pdf/swcu188
OTP 生成器文件位于:
Sathish
您好、Eric、
是的、您可以通过 I2C 禁用电源轨、但通常会通过 CTL 引脚和 PG 信号的组合启用稳压器和 GPIO 的上电和断电序列。 LDOA2 和 LDOA3 仅由 I2C 控制。
TPS650861 应附带空白 OTP。 由于寄存器很多、这是 OTP(一次性可编程 0 -> 1)、我建议从 OTP 生成器生成脚本文件并使用 IPG-UI 来烧录 OTP。 当然、如果您要逐行写入 I2C 命令、并且相应的电源轨 CTL 引脚为高电平、则在写入 I2C 后、输出电源轨将变为高电平。
由于这些是控制器、最大电流取决于所选的外部 FET。 数据表末尾请参阅控制器设计过程中推荐的 FET。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
Sathish