工具/软件:
您好团队
上一篇 E2E 帖子中的扩展问题。
从 BQ25723 的应用信息中、您能帮助我们分享如何定义最低 4μF Effective 吗? 建议的电容基于哪种测试条件? 谢谢。
在具有 2.2-μH 或更小电感器的 VBUS 输入端、建议针对 45W 至 65W 适配器使用最小 4μF 有效电容器 (4 × 10-μF MLCC)

BRS
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队
上一篇 E2E 帖子中的扩展问题。
从 BQ25723 的应用信息中、您能帮助我们分享如何定义最低 4μF Effective 吗? 建议的电容基于哪种测试条件? 谢谢。
在具有 2.2-μH 或更小电感器的 VBUS 输入端、建议针对 45W 至 65W 适配器使用最小 4μF 有效电容器 (4 × 10-μF MLCC)

BRS
Brian
嗨、Tiger
感谢您的大力支持
我是否可以知道我应该参考下面 EVM 指南的哪一部分?
https://www.ti.com/lit/ug/sluuc74/sluuc74.pdf
BRS
Brian
嗨、Tiger
因为当特定 USB PD 适配器发生 CPU 负载瞬态时、客户侧会遇到 Vin 压降。
他们有如下一些问题。
1. BU 测试负载瞬态以确定有效的输入电容器值时。 业务部门如何对其进行测试? 只在 EVB 上应用一种 USB PD 适配器?
2. BU 侧如上测试负载瞬态时。 请问您的 Vin 压降规格是多少? 充电器规格中的百分比是多少。
BRS
Brian
您好、Brian、
[引述 userid=“546627" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534149/bq25723-4uf-definition/5903160 #5903160“]1. BU 测试负载瞬态以确定有效的输入电容器值时。 业务部门如何对其进行测试? 只在 EVB 上应用一种 USB PD 适配器?
[/报价]我们针对负载瞬态优化了系统电容。 该输入带有一个 33uF 的大尺寸输入电容器、如 BQ25723EVM 中所示。 我们使用工作台电源而不是 PD 适配器。
[引述 userid=“546627" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534149/bq25723-4uf-definition/5903160 #5903160“]2. BU 侧如上测试负载瞬态时。 请问您的 Vin 压降规格是多少? 充电器规格中的百分比是多少。
[/报价]输入压降是一个系统规格、因客户而异。 我建议从 5%开始。
此致、
Tiger
嗨、Tiger
您能帮我检查一下客户侧的以下波形是否适合您? 我认为 Vin 的下降幅度超过 5%。
连接 VIN 压降波形以供参考。 EXT_DC_IN_C6321 是 BQ25723 的 VIN

当添加 25V 100 μ F 电解电容器时、我们可以看到波形得到改善。

我们发现只有一些 Type-C 适配器会出现、如下方 PN 所示

客户侧的关键问题是、他们需要知道 BU 侧何时计算有效电容器。 您是否也认为转角引脚是适配器上的哪个电容器可能非常低?
BRS
Brian