This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:4uF 定义

Guru**** 2501185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25723EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534149/bq25723-4uf-definition

器件型号:BQ25723

工具/软件:

您好团队

上一篇 E2E 帖子中的扩展问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531058/bq25723-bq25723-input-mlcc?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25723#

从 BQ25723 的应用信息中、您能帮助我们分享如何定义最低 4μF Effective 吗? 建议的电容基于哪种测试条件? 谢谢。

 

在具有 2.2-μH 或更小电感器的 VBUS 输入端、建议针对 45W 至 65W 适配器使用最小 4μF 有效电容器 (4 × 10-μF MLCC)

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    最小 4 μ F 由设计确保、并在工作台上验证、确保在 45W 至 65W 的功率级别下保持稳定。 请注意、直流偏置降额曲线之后、4uF 是有效电容。 因为这是输入电容、适合 1 节至 4 节串联电池配置。 有关实施指南、请参阅 BQ2572XEVM。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    感谢您的大力支持

    我是否可以知道我应该参考下面 EVM 指南的哪一部分?

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc74/sluuc74.pdf

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    您能分享详细的测试条件和波形捕获吗

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    最小电容适用于所有测试条件。  如果客户发现一些临界情况、我们很乐意为其进行调查。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    因为当特定 USB PD 适配器发生 CPU 负载瞬态时、客户侧会遇到 Vin 压降。

    他们有如下一些问题。

    1. BU 测试负载瞬态以确定有效的输入电容器值时。 业务部门如何对其进行测试? 只在 EVB 上应用一种 USB PD 适配器?

    2. BU 侧如上测试负载瞬态时。 请问您的 Vin 压降规格是多少? 充电器规格中的百分比是多少。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    [引述 userid=“546627" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534149/bq25723-4uf-definition/5903160 #5903160“]

    1. BU 测试负载瞬态以确定有效的输入电容器值时。 业务部门如何对其进行测试? 只在 EVB 上应用一种 USB PD 适配器?

    [/报价]

    我们针对负载瞬态优化了系统电容。 该输入带有一个 33uF 的大尺寸输入电容器、如 BQ25723EVM 中所示。 我们使用工作台电源而不是 PD 适配器。  

    [引述 userid=“546627" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534149/bq25723-4uf-definition/5903160 #5903160“]

    2. BU 侧如上测试负载瞬态时。 请问您的 Vin 压降规格是多少? 充电器规格中的百分比是多少。

    [/报价]

    输入压降是一个系统规格、因客户而异。  我建议从 5%开始。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    您能帮我检查一下客户侧的以下波形是否适合您? 我认为 Vin 的下降幅度超过 5%。

    连接 VIN 压降波形以供参考。 EXT_DC_IN_C6321 是 BQ25723 的 VIN

    当添加 25V 100 μ F 电解电容器时、我们可以看到波形得到改善。

    我们发现只有一些 Type-C 适配器会出现、如下方 PN 所示

    客户侧的关键问题是、他们需要知道 BU 侧何时计算有效电容器。 您是否也认为转角引脚是适配器上的哪个电容器可能非常低?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    客户似乎可以添加更多输入电容。  

    此致、

    Tiger