Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 主题中讨论的其他器件:TPS61500
工具/软件:
尊敬的先生:
我的客户正在寻找需要满足以下条件的 LED 驱动器。 您能向我们提供有关 LED 驱动器解决方案的建议吗? 谢谢!
LED 驱动器规格:
12V 输入、20V 输出、采用 I-OUT 400mA、PWM 调光频率范围为 100Hz 至 1kHz、总元件布局面积小于 1cm x 4cm。