This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:具有 PWM 调光频率范围的 LED 驱动器器件为 100Hz 至 1kHz

Guru**** 2628475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535857/tps61165-led-driver-device-with-pwm-dimming-frequency-range-is-100hz-to-1khz

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS61500

工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户正在寻找需要满足以下条件的 LED 驱动器。 您能向我们提供有关 LED 驱动器解决方案的建议吗? 谢谢!

LED 驱动器规格:

12V 输入、20V 输出、采用 I-OUT 400mA、PWM 调光频率范围为 100Hz 至 1kHz、总元件布局面积小于 1cm x 4cm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们! 我们的专家 Emma 将很快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    请参阅 TPS61500。 PWM 调光频率是用于 PWM 调光还是模拟调光? 我捕获了 TPS61500 的频率相关信息、如下所示。

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请问它是否有另一个尺寸小于 3mm x 3mm 的 LED 驱动器器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您的反馈。 我会在下周初回到您的身边。 谢谢!

    BRS

    卢西亚