请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 工具/软件:
您好:
代表我的客户发帖。 请检查并提供反馈。
“我们对 UCC28951 死区设置有疑问。 数据表建议用于实现约 250ns 的固定死区时间的最小 13k Ω 电阻 (DELAB、DELCD)。 但是、如果我们要为固定死区时间设置 100ns、则所需的电阻约为 5.6k Ω、该值低于建议的最小值。 我们已在 IC 中设置 5.6kOhm、它可实时提供 100ns 的死区时间。
我们的问题是、这是否会引起其他问题? 这是否会影响 CS 信号?“
谢谢、
Tom