This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:死区设置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535335/ucc28951-deadband-setting

器件型号:UCC28951

工具/软件:

您好:

代表我的客户发帖。  请检查并提供反馈。

“我们对 UCC28951 死区设置有疑问。 数据表建议用于实现约 250ns 的固定死区时间的最小 13k Ω 电阻 (DELAB、DELCD)。 但是、如果我们要为固定死区时间设置 100ns、则所需的电阻约为 5.6k Ω、该值低于建议的最小值。 我们已在 IC 中设置 5.6kOhm、它可实时提供 100ns 的死区时间。

 我们的问题是、这是否会引起其他问题? 这是否会影响 CS 信号?“

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    客户可以设置较低的值、但较小的值可能无法保证 PVT 角的精度。 它应该不会影响 CS 信号。 他们能否详细说明这种关切?

    此致、

    Ning