This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:TPS7A4501

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535749/tps7a45-tps7a4501

器件型号:TPS7A45

工具/软件:

您好:

您能为我提供 TPS7A45xx 的 LTSpice 仿真模型吗?

我尝试使用您提供的那一个、但它不起作用。

谢谢您、

Marius

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    PSPICE 瞬态模型似乎是加密的、在该软件之外无法正常工作。 与我们的许多其他芯片不同、我们尚未为此器件发布完全未加密的 PSPICE 模型。 但是、TINA 模型.lib 文件没有加密 、也没有采用 LTSPICE 格式。 您可能需要将 4 个电压相关电压源从 TINA 语法手动转换为 LTSpice 语法来实现:

    LTSPICE: https://ltwiki.org/LTspiceHelp/LTspiceHelp/E_Voltage_Dependent_Voltage_Source . htm

    本质上:我会尝试更改数值{ }值={ }并尝试 导入已修改的网表

    使用 TPS7A45 时遇到什么问题?  

    谢谢、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的反馈。 我会尝试将 E1 转换为 E4 为 LTSpice 语法,即使我在 LTSpice 中不是很好。

    我仅对电源电路进行分析、因为输入电源上可能存在一些瞬态。

    TPS7A4501 的输入电压为 15V、通过使用 29K4 和 3K3 电阻器将输出调整为 12V。

    众所周知、LDO 用作降压转换器、输入电压应高于输出电压+ LDO 两端的压降。

    由于输入电源上可能存在这些瞬变、15V 输入可能会降至 12V 输出以下、因此我想看看 TPS7A45 是否仍会工作、或者在输入电压低于设定的输出电压时是否会关断?

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我看到库文件包含一些在不同节点(例如 IN、vxx、DRV、VYY)之间连接的电阻器和电容器。

    首先、您能告诉我这些电阻器和电容器的用途是什么、因为我在数据表中没有找到它们。

    其次、您能告诉我 vxx、VYY、VZZ、DRV 和 DES 节点的含义吗?

    谢谢您、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    这是一个相当老的理想化模型、应该模拟零件的基本属性、但不一定反映真实的内部结构。 许多东西被添加为极端的价值,以确保收敛和效率。

    虽然这个模型是在我以前制作的,但它的结构的一个基本的细分:

    电阻器和 电容器 与 您在数据表中找到的任何物理或不对应、但它们是器件建模方式的一部分。 R1、R2、C1、C2 构成了一个电阻分压器、在 IN 和 DRV 之间形成了一个平滑的电阻分压器 、并被赋予相当极端的值 、以尽可能减少其对电路其余部分的影响。 R5 是其输出电压的一部分。 Vxx VYY 和 VZZ 是任意的内部节点。 Vxx 是分压器的输出、VYY 和 Vxx 是其输出电压的一部分。 DES 是反馈函数的输出、DRV 基本上是 DES 的缓冲器输出、在我认为的压降方面存在一些限制行为。  

    此致、
    Gregory Thompson