Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45
工具/软件:
您好:
您能为我提供 TPS7A45xx 的 LTSpice 仿真模型吗?
我尝试使用您提供的那一个、但它不起作用。
谢谢您、
Marius
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marius:
PSPICE 瞬态模型似乎是加密的、在该软件之外无法正常工作。 与我们的许多其他芯片不同、我们尚未为此器件发布完全未加密的 PSPICE 模型。 但是、TINA 模型.lib 文件没有加密 、也没有采用 LTSPICE 格式。 您可能需要将 4 个电压相关电压源从 TINA 语法手动转换为 LTSpice 语法来实现:

LTSPICE: https://ltwiki.org/LTspiceHelp/LTspiceHelp/E_Voltage_Dependent_Voltage_Source . htm
本质上:我会尝试更改数值{ }至值={ }并尝试 导入已修改的网表
使用 TPS7A45 时遇到什么问题?
谢谢、
Gregory Thompson
您好:
非常感谢您的反馈。 我会尝试将 E1 转换为 E4 为 LTSpice 语法,即使我在 LTSpice 中不是很好。
我仅对电源电路进行分析、因为输入电源上可能存在一些瞬态。
TPS7A4501 的输入电压为 15V、通过使用 29K4 和 3K3 电阻器将输出调整为 12V。
众所周知、LDO 用作降压转换器、输入电压应高于输出电压+ LDO 两端的压降。
由于输入电源上可能存在这些瞬变、15V 输入可能会降至 12V 输出以下、因此我想看看 TPS7A45 是否仍会工作、或者在输入电压低于设定的输出电压时是否会关断?
此致、
Marius
尊敬的 Marius:
这是一个相当老的理想化模型、应该模拟零件的基本属性、但不一定反映真实的内部结构。 许多东西被添加为极端的价值,以确保收敛和效率。
虽然这个模型是在我以前制作的,但它的结构的一个基本的细分:
电阻器和 电容器 与 您在数据表中找到的任何物理或不对应、但它们是器件建模方式的一部分。 R1、R2、C1、C2 构成了一个电阻分压器、在 IN 和 DRV 之间形成了一个平滑的电阻分压器 、并被赋予相当极端的值 、以尽可能减少其对电路其余部分的影响。 R5 是其输出电压的一部分。 Vxx VYY 和 VZZ 是任意的内部节点。 Vxx 是分压器的输出、VYY 和 Vxx 是其输出电压的一部分。 DES 是反馈函数的输出、DRV 基本上是 DES 的缓冲器输出、在我认为的压降方面存在一些限制行为。
此致、
Gregory Thompson