This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF50:输出电压温漂

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536210/ref50-output-voltage-temperature-drift

器件型号:REF50

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在评估 REF5050AIDGKR、 其输出电压温漂会成为问题。  REF50 系列中有高等级器件 REF5050IDGKR。
REF50 系列提供增强等级 (REF50xxEI)、高等级 (REF50xxI) 和标准等级 (REF50xxAI)。

当它们查看 REF50 数据表的典型特性时、 REF50xxI 和 REF50xxAI 具有相同的特性。

这些图 6-1 和图 6-2 是哪一个是  REF50xxI 或 REF50xxAI?
它们希望检查 REF50x1(高等级)的温漂特性。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ninomia-San、

    您突出显示的数字仅适用于标准 (REF50xxAI) 等级。 如果客户需要器件的详细信息相似且低于 3ppm/°C、请考虑 新的 REF50xxE:

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson-san、

     您能给我发送 REF50xxI(高等级)的温漂特性、如 REF50xxAI(标准等级)的图 6-1 nad 图 6-2 所示?

    客户正在评估 REF5050AIDGKR (VSSOP/8)、并且 REF5050IDGKR (VSSOP/8) 具有相同的封装。 但 REF5050EIDR 采用 SOIC 8 封装。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ninomia-San、

    我已通过电子邮件联系、详细讨论此问题。

    谢谢、

    杰克逊