请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622 主题:TPS25948 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们目前在 PD 认证期间遇到问题。 在 PD 完成连接之前、系统的电流消耗不得超过 100mA。
第 11 页的数据表指出了 IINDPM_RANGE:
“典型输入电流调节范围:最小 0.04A、最大 3.2A。“ 
然而、第 44 页指出:
“范围:100mA–3200mA (5h–A0h)。“ 
此外、EVM 控制软件中的最少选项也是 100mA。
是否可以将 IINDPM 设置为小于 100mA? 或者、是否有任何建议的方法来解决此问题?