请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC34141-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC34141
工具/软件:
尊敬的团队:
我们的客户正在寻找输出大于+30V 的隔离式模块、我们发现 UCC34141 输出范围为 15V ~ 20V。
客户想确认是否可以使用两个 UCC34141 >30V 输出? 我们能提供基准电路吗?
谢谢、此致
Eddie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我们的客户正在寻找输出大于+30V 的隔离式模块、我们发现 UCC34141 输出范围为 15V ~ 20V。
客户想确认是否可以使用两个 UCC34141 >30V 输出? 我们能提供基准电路吗?
谢谢、此致
Eddie
Eddie、
希望您能轻松发现、 TI.com 上的 UCC34141 产品文件夹中提供了 UCC34141 Excel 设计工具。 此外、所有 IIB 模块均作为单输出运行、可以堆叠以增加总输出电压。
Steve