This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC34141-Q1:UCC34141 栈输出

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533304/ucc34141-q1-ucc34141-stack-output

器件型号:UCC34141-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC34141

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们的客户正在寻找输出大于+30V 的隔离式模块、我们发现 UCC34141 输出范围为 15V ~ 20V。  

客户想确认是否可以使用两个 UCC34141 >30V 输出? 我们能提供基准电路吗?

谢谢、此致

Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    此器件的工程师专家将于 07 年 7 月回来、他将就此与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:  

    我们是否 为客户设计提供 UCC34141 计算器支持。  他们希望您单输出牛排支持 30V 以上的输出。  

    单输出的 RFBWIDE 也会到输出范围吗?  

    谢谢

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    相应的工程师 将为您提供帮助。 他 将于 2007 年 7 月回来、他将就此与您联系

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    希望您能轻松发现、 TI.com 上的 UCC34141 产品文件夹中提供了 UCC34141 Excel 设计工具。 此外、所有 IIB 模块均作为单输出运行、可以堆叠以增加总输出电压。  

    Steve