This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746 中的预下载参数

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523911/bq27z746-pre-download-parameter-at-bq27z746

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

高级官员:

我们目前是用于  在生产线上下载固件的专用 EV2400、 我们想知道 TI 是否支持预下载电池参数、或者 BQ27Z746 是否不需要预下载电池参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raven:

    电量监测计将已在其上预下载固件。 然后、您必须使用正确的 ChemID 运行学习周期并收集黄金映像、然后可以在生产期间应用该映像。 请告诉我这是否有帮助、或者是否还有其他问题。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 中还提供了更多信息(链接已提供)

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucw8/sluucw8.pdf?ts = 1749244863923 和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27Z746

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的解释。 因此、如果我们有黄金映像、下一步是在生产过程中应用它。

    但是、我们想知道:EV2400 或 Aardvark 适配器是通过 I2C 应用它的唯一方法、还是可以将黄金映像包含在我们的固件包中?

    此外、要验证设置是否已成功实现、我们如何使用通过 I2C 接口(如 EV2400)发送的 I2C 命令读取电池电压、充电电流等参数?

    谢谢、

    Raven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raven:

    Golden Image 文件用于对闪存或 OTP 存储器进行编程。 您将使用主机处理器解析闪存流映像。  我随附了一个描述以下过程的应用手册。 为了进行验证、请使用 bqstudio 检查更新状态。 如果更新状态等于 6、则表示黄金映像已成功实现。

    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们想知道 TI 是否能够在 Ping IC 之前预加载我们提供的黄金映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raven:

    我对这个问题有点困惑。 您是否询问 TI 是否可以验证生成的 golden 文件是否正确? 或者、您是否询问 TI 是否能够提供默认的黄金映像?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在生产线上下载黄金映像的过程中、您对下载工具有何建议?

    此外、我们想知道是否可以在 SMT 之前下载黄金映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raven:

    1.使用 bqstudio 在.srec 文件中生成黄金映像。  至于提取.srec、您可以转至 BQstudio 中的“golden image“选项卡并在新电路板上将其从此处导出。 然后、您可以使用编程/固件选项卡将新的.srec 编程到器件上。

    2.我不确定 SMT 是什么意思,您能详细说明一下吗?

    谢谢、

    Adam