Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, EV2400, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
工具/软件:
高级官员:
我们目前是用于 在生产线上下载固件的专用 EV2400、 我们想知道 TI 是否支持预下载电池参数、或者 BQ27Z746 是否不需要预下载电池参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TRM 中还提供了更多信息(链接已提供)
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam:
感谢您的解释。 因此、如果我们有黄金映像、下一步是在生产过程中应用它。
但是、我们想知道:EV2400 或 Aardvark 适配器是通过 I2C 应用它的唯一方法、还是可以将黄金映像包含在我们的固件包中?
此外、要验证设置是否已成功实现、我们如何使用通过 I2C 接口(如 EV2400)发送的 I2C 命令读取电池电压、充电电流等参数?
谢谢、
Raven
尊敬的 Raven:
Golden Image 文件用于对闪存或 OTP 存储器进行编程。 您将使用主机处理器解析闪存流映像。 我随附了一个描述以下过程的应用手册。 为了进行验证、请使用 bqstudio 检查更新状态。 如果更新状态等于 6、则表示黄金映像已成功实现。
https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf
谢谢、
Adam