This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:申请设计支持

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535362/bq34z100-r2-request-for-design-support

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

我们已经决定在一个应用中使用 BQ34Z100-R2。 系统在使用电池时完全正常工作。 该器件用于监测系统的电池。

我们计划使用的电池是镍镉电池。 9.6V、9800mA h 这意味着 8 节串联电池。

我们没有像基准电路中那样使用 LED 指示。 我们希望使用 I2C 与系统中的控制器进行通信。  

请分享一个可以用于此应用的参考电路以及适当的解释。

电子邮件 — svarghese@oes-inc.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siby:

    此问题已分配、我们目前正在着手解决。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计附在这里。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siby:

    下面随附了标记的原理图、请验证您的分压器数学运算是否正确完成(这是用户定义的,并且存在因用户而异)。 比这更重要的是、原理图中似乎没有明显的误差。

    谢谢您、
    Alan