请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ34Z100-R2 工具/软件:
我们已经决定在一个应用中使用 BQ34Z100-R2。 系统在使用电池时完全正常工作。 该器件用于监测系统的电池。
我们计划使用的电池是镍镉电池。 9.6V、9800mA h 这意味着 8 节串联电池。
我们没有像基准电路中那样使用 LED 指示。 我们希望使用 I2C 与系统中的控制器进行通信。
请分享一个可以用于此应用的参考电路以及适当的解释。
电子邮件 — svarghese@oes-inc.com