请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25990 工具/软件:
尊敬的:先生
请参阅数据表、读取 MFR_MODEL (9Ah):读取芯片的器件型号。 块读取 ASCII 值–“TPS25990 = 0x54、0x50、0x53、0x32、0x35、 0x39、0x39、0x30。
但我的 IC 读数为 0x54、0x50、0x53、0x32、0x35、 0x89、0x80、0x30。
可能是 IC 出现故障吗?