This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:关于 TPS25990 的 MFR_MODEL (9Ah)

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520378/tps25990-about-mfr_model-9ah-of-tps25990

器件型号:TPS25990

工具/软件:

尊敬的:先生

请参阅数据表、读取 MFR_MODEL (9Ah):读取芯片的器件型号。 块读取 ASCII 值​​–“TPS25990 = 0x54、0x50、0x53、0x32、0x35、 0x39、0x39、0x30。

但我的 IC 读数为 0x54、0x50、0x53、0x32、0x35、 0x89、0x80、0x30。

可能是 IC 出现故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    还请尝试使用 GUI。

    或次级侧

    您可以看到制造信息。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有要验证的 TI 工具

    是否有其他方法进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    此问题的任何更新???

    我们遇到了完全相同的问题!

    我还注意到包装上的标记已从 T25990 更改为 P25990

    请尽快提供此问题的更新 — 在我们了解问题之前,我们已停止生产!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carsten:

    到目前为止、我们还没有意识到这一问题。 您在多少个芯片上看到了这个? 请分享顶部标记图像。

    此致

    Kunal Goel