This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27532:UCC27532

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27538, UCC28600, UCC27532, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535401/ucc27532-ucc27532

部件号:UCC27532
主题中讨论的其他器件:UCC28600UCC27531、UCC27538

工具/软件:

UCC28600 是 QR 反激式 IC 、与一起使用时是否有任何问题 UCC27532 SiC MOSFET 栅极驱动器

与 UCC27532 一起使用时 QR 运行不会受到干扰

UCC27532 的输出与 UCC28600 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vivek、

    感谢您提出有关 UCC27532 的问题。

    您需要使用 UCC28600 创建一个主题、以查询驱动栅极驱动器输入时的 QR 操作。

    UCC27532 和 UCC28600 都具有低侧栅极驱动器、可将栅极上拉至 VDD 或将其下拉至 GND。 如果 SiC MOSFET 需要负电压进行关断、我们也可以建议使用不同的低侧驱动器。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    实际上、我没有负电源对 SiC MOSFET 进行负偏置。

    所以、我选择这一个。  

    UCC27532 和 UUC027531 之间有什么区别、我是否可以将两者都用作一对一替换?

    或者、在单个电路中相互更换时、在操作过程中需要格外小心?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vivek、

    UCC27532 具有与 CMOS 兼容的输入阈值、此阈值取决于 VDD 电平。 当 VDD 处于或低于 18V 时、上升输入阈值约为 VDD 的 55%、对于下降输入阈值、该阈值为 VDD 的 45%。 在 18V VDD 及以上时、输入阈值设置为与 18V VDD 相同。

    UCC27531 具有与 TTL 兼容的输入阈值、此阈值允许使用 3.3V 或类似的 MCU 输出来控制栅极驱动器。

    因此、控制信号决定了您需要使用这些驱动器中的哪一个。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不使用外部微控制器、而是使用 QR 反激式 PWM IC。

    这个 IC 的输出将为 48kHz PWM 两者之间的信号摆幅  18V 高电平和 0V 低电平(即 GND)。

    请相应地告知我。

    下面是第二个问题。

    器件 UCC27538 用于代替 UCC27532 的 sic MOSFET 吗? 两者均来自同一系列、也在数据表中提到了用于 SIC MOSFET 的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    TI 在 7 月 4 日设有正式假日、E2E 回复将延迟到下周 7 月 7 日开始。  威廉将在下周办公室开放时回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vivek、

    如果您的控制器输出 18V(高电平)和 0V(低电平)、这些器件中的任何一个都将工作、因为其输入引脚的额定绝对最大值为 27V UCC27532 的 CMOS 型输入可能更适合于导通/关断阈值、因为它们依赖于 VDD。

    UCC27538 也可以工作、因为它们均属于 UCC2753x 系列、且具有额定绝对最大值为 27V 的输入引脚、但它也具有 TTL 兼容输入阈值。

    谢谢您、

    William Moore