请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM706A0QEVM 主题中讨论的其他器件:LM706A0
工具/软件:
你好
我的客户正在测试 LM706A0 的 EVM、他们会看到以下问题:
修改 EVM 套件:
R11、R15 和 R18 = Chip_Open
R17 = 49k Ω
VOUT = 12V.
由于我们的关键范围是 60V 输入电压、因此我先进行了检查
VIN = 59.731V / 0.600 A
VOUT = 11,973 V/2.5 A.
效率= 83.52%
大约 3 分钟后、L3 在 25°C 环境温度下位于外壳顶部的大约 110°C。
他们测量的温度是合理的还是设置有问题?
他们现在考虑使用两个阶段 60 至 30V、然后从 30 至 12V 或类似的电压。 这会解决他们的问题吗?
它们是否可以 通过调整开关频率来提高性能?
提前感谢您!
Oscar