This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0QEVM:EVM 上 L3 的高温

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM706A0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535369/lm706a0qevm-high-temperature-of-l3-on-the-evm

器件型号:LM706A0QEVM
主题中讨论的其他器件:LM706A0

工具/软件:

你好

我的客户正在测试 LM706A0 的 EVM、他们会看到以下问题:

修改 EVM 套件:
R11、R15 和 R18 = Chip_Open
R17 = 49k Ω
VOUT = 12V.


由于我们的关键范围是 60V 输入电压、因此我先进行了检查
VIN = 59.731V / 0.600 A
VOUT = 11,973 V/2.5 A.
效率= 83.52%

大约 3 分钟后、L3 在 25°C 环境温度下位于外壳顶部的大约 110°C。

他们测量的温度是合理的还是设置有问题?


他们现在考虑使用两个阶段 60 至 30V、然后从 30 至 12V 或类似的电压。 这会解决他们的问题吗?

它们是否可以 通过调整开关频率来提高性能?

提前感谢您!

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    他们测量的温度是否合理或设置中是否有问题?

    应用的开关频率是多少?

    他们现在考虑使用两个阶段 60 至 30V、然后从 30 至 12V、或类似的。 这会解决他们的问题吗?

    现在让他们重点关注单个 IC 解决方案。

    他们能 通过调整开关频率来提高性能吗?

    可以、但是您能否使用 快速入门计算器 作为指南来帮助客户解决问题?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    如果有任何其他问题、只需与您跟进即可。 如果没有、您能否通过单击“已解决“关闭该主题? 谢谢、

    Ben