This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29311:功耗比平常高 3 倍

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2085, BQ29311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517484/bq29311-3x-higher-power-consumption-than-usual

器件型号:bq29311
主题中讨论的其他器件:BQ2085

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们在 3S1P 应用中同时使用 BQ2085 与 BQ29311。 我们的客户现在投诉 7 个电池放电过快。

我们分析了 7 节电池、发现 PCB 消耗的电流比平常更多。 在工作模式下、OK 电路板的正常电流消耗为 500µA、缺陷电流板会消耗 1.5mA。 这种较高的电流仅在工作模式下消耗、在关断模式下 OK 电路板和有缺陷电路板的电流消耗相同 (~0)。 除了较高的电流消耗之外、有缺陷的电路板似乎可以正常运行。

我们已经发现有缺陷的电路板的 BQ29311 的温度比 OK 电路板略高。 然后、我们更换了 OK 电路板的 BQ29311、并更换了有缺陷的电流板、而且电流消耗也随之增加。 因此、Before OK 电路板现在消耗~1.5mA、而发生故障之前的电路板现在消耗 500µA。 我们对所有 7 块 电路板都这样做了 、结果始终是相同的。 因此、似乎 BQ29311 负责所有 7 个有缺陷的电路板上的较高电流消耗。

我们将 3 块正常的电路板和 7 块有缺陷的电路板交给了一家服务提供商、后者对 BQ29311 的各个引脚进行了模拟特征分析。 在所有 7 个有缺陷的电路板上、他在 BQ29311 的引脚 17 (XALERT) 上发现了偏差:

绿色曲线显示 OK 电路板的引脚 17、红色曲线显示有缺陷电路板的引脚 17。

现在我的问题:

  • 您是否知道为什么 7 个 BQ29311 消耗的电流比平常更多? 您是否知道类似的情况?
  • 对于引脚 17 (XALERT) 处的曲线行为、您是否有说明?
  • 这是否是 电流消耗提高 3 倍的原因?

非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、

    为什么我们没有得到关于这个主题的答案?

    谢谢。

    此致、
    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、

    我们有什么新消息吗?

    非常感谢。

    此致、
    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI、

    请帮帮我们。

    谢谢。

    此致、
    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们有什么新消息吗?

    谢谢。

    此致、
    Klaus