This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:寻求有关寻找具有宽输入范围+/–15V @ 33mA 的 TI 双直流电源解决方案的指导

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5157, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536068/lm5157-asking-guidance-looking-for-ti-dual-dc-supply-solution-with-wide-input-range--15v-33ma

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件:LM5155LM5175

工具/软件:

尊敬的专家:

希望向 PL 索取指导、以提供适合双 DC/DC 输出的 TI 器件、并满足以下要求:

VIN 范围: 4.5V 至 28V
输出:33mA 为+/–15

这可以是隔离式的、也可以是非隔离式的。 必须是降压/升压、SEPIC 或反激式 转换器、能够在整个输入电压范围(即 lm5157、lm5155 等)内运行。  我们希望它 使用 5V、12V 或 24V 电源运行、但可以将其限制在 12V 和 24V 电源。  也可以升压至超过 28 伏、并将电感器与+和 — 输出耦合。

任何提供的解决方案都是高度赞赏的。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    我将器件更改为 LM5157(假设 LM5175 拼写错误、因为 4 开关降压/升压不适合此应用)

    并将其转发给负责的支持团队。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:  

    感谢您使用 e2e 论坛。  

    发送参考设计、将 LM5155(控制器)用作 SEPIC  https://www.ti.com/tool/PMP40488

    它也可用于反激式拓扑。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mounika、

    谢谢你。

    只需确认一下、它可以在 4.5V 至 28V 输入电压范围内工作、对吗?

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Archie:

    我发送了该设计以供您参考、并可根据您的规格进行调整。 请使用 QS 计算器 https://www.ti.com/tool/download/SNVR512 和 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 估算建议的参数并进行可视化。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mounika、

    道歉,但我不小心点击了解决的按钮,但仍然需要澄清.

    您提供了 LM5155 建议解决方案、但共享了 LM5157 的设计参考。

    为了澄清一下、我们正在寻找 TI 可根据本文中提供的规格提供的出色解决方案、可在 4.5V 至 28Vin 范围内工作、 功率尺寸非常重要 (+/–15V、33mA)。

    以获得进一步帮助。 谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:  

    LM5157 可用于上述规格 —  4.5V 至 28Vin、 功耗尺寸最重要 (+/–15V、33mA)。

    这是否需要澄清?

    此致、

    Mounika.