主题中讨论的其他器件:LM5155、 LM5175
工具/软件:
尊敬的专家:
希望向 PL 索取指导、以提供适合双 DC/DC 输出的 TI 器件、并满足以下要求:
VIN 范围: 4.5V 至 28V
输出:33mA 为+/–15
这可以是隔离式的、也可以是非隔离式的。 必须是降压/升压、SEPIC 或反激式 转换器、能够在整个输入电压范围(即 lm5157、lm5155 等)内运行。 我们希望它 使用 5V、12V 或 24V 电源运行、但可以将其限制在 12V 和 24V 电源。 也可以升压至超过 28 伏、并将电感器与+和 — 输出耦合。
任何提供的解决方案都是高度赞赏的。
谢谢你。
此致、
阿奇·A·