主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
工具/软件:
您好、TI 人
我的客户拥有一个包含 21700 节电池的电池组 (4S1P)、在使用 SOH 值变得非常低时、充电和放电将恢复正常。
使用场景说明:
1、电池运输过程采用关断模式。 插件在用户处激活。
2、用户使用正常,约 1 到 2 个月发现 SOH 异常 (70%,80%),这些电池是新的,客户已确认电池正常。 用户的运行状态为夜间仅使用电池、白天使用电池供电和交流/直流供电。
您能帮助分析 SOH 为何会下降吗? 我们应该如何避免它。
我们得到了异常芯片并读取了寄存器、如图所示: