This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SOH 变化不正常

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532243/bq40z50-r2-soh-change-un-normal

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户拥有一个包含 21700 节电池的电池组 (4S1P)、在使用 SOH 值变得非常低时、充电和放电将恢复正常。


使用场景说明:
1、电池运输过程采用关断模式。 插件在用户处激活。
2、用户使用正常,约 1 到 2 个月发现 SOH 异常 (70%,80%),这些电池是新的,客户已确认电池正常。 用户的运行状态为夜间仅使用电池、白天使用电池供电和交流/直流供电。  

您能帮助分析 SOH 为何会下降吗? 我们应该如何避免它。  

我们得到了异常芯片并读取了寄存器、如图所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 人

    您能帮我看看这个案例吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能否提供以下文件:

    -当前量表设置的.gg 文件。

    -一个日志文件,描述异常 SOH 出现的时间,另一个当 SOH 是正常的。

    您还能否详细介绍一下此器件的典型放电负载是多少?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony

    我得到了 gg 文件。 哪个电池 SOH 是 85%。 我们没有日志文件。

    对于负载(即超声波扫描仪)、峰值电流为 2A。 客户已在峰值放电状态下测试 SOH 的行为。 它看起来很好。

    SOH 更改是随机发生的。 所以我们需要一些 调试建议。

    感谢您的支持。

    e2e.ti.com/.../89FAIL1504008241223A03.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony  

    公司目前使用的是 BQ40Z50 芯片、电池目前显示异常低的 SOH、重新放电以及正常后再充电。 目前正在尝试找出 SOH 较低的根本原因。

    更新加载条件。

    1、电池为 21700、4S1P 电池、14.4V 4.7Ah
    2、一般约 4A 负载
    3、关断时、剩余电流为 550uA。
    4、工作状态 2、5mA 电流。