请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74930-Q1 工具/软件:
尊敬的 Shiven:
数据表图 8.1 显示了从 VA 到 GND 的电容器 (CCS) 为 1uF、而 EVM 包含相同的电容器 (C16)、但现在是 0.1uF 至 GND。
我在数据表中没有提到此电容器、因此未讨论该电容器的值。
您能详细说明一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 Shiven:
数据表图 8.1 显示了从 VA 到 GND 的电容器 (CCS) 为 1uF、而 EVM 包含相同的电容器 (C16)、但现在是 0.1uF 至 GND。
我在数据表中没有提到此电容器、因此未讨论该电容器的值。
您能详细说明一下吗?