This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:数据表中的电容器 CS1 (1uF) 和 EVM 上的电容器 CS1 (C16 为 0.1uF)

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535524/lm74930-q1-capacitor-cs1on-the-data-sheet-figure-8-1-1uf-and-on-the-evm-c16-is-0-1uf

器件型号:LM74930-Q1

工具/软件:

尊敬的 Shiven:
数据表图 8.1 显示了从 VA 到 GND 的电容器 (CCS) 为 1uF、而 EVM 包含相同的电容器 (C16)、但现在是 0.1uF 至 GND。
我在数据表中没有提到此电容器、因此未讨论该电容器的值。

您能详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    请从 EVM 中选择正确的元件。

    因此、请使用 0.1uF

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shiven、完成了、但您能解释一下这个电容器的需求以及为什么 0.1uF 的尺寸正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    它是“阳极“引脚的去耦电容器。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiven、因此、大概应该将其放置在尽可能靠近 LM74930-Q1 引脚 2(阳极)的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    您是对的。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的帮助、Shiven