工具/软件:
大家好、是否有人能查看此直流转换器设计的原理图? 我可以在这里发布原理图吗? 这是公开的还是仅供 TI 员工看到?
谢谢、
Jon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、是否有人能查看此直流转换器设计的原理图? 我可以在这里发布原理图吗? 这是公开的还是仅供 TI 员工看到?
谢谢、
Jon
您好、Jon、
这是一个公共论坛、每个人都可以看到这些帖子。
如果您想在私人消息中发送原理图 — 只需将鼠标悬停在头像上并选择发送私人消息即可。
在这种情况下,请在此处添加注释 — 以便我知道已发送私人消息。
还请将填写好 的 LM5118QUICK-CAL 附加 到此主题? 这将是我们进行原理图审阅最高效的工作流程。
此致、
Stefan
您好、Jon、
计算器中的值:
对于 Rcomp、我建议转到 7k2 以获得更多的相位裕度。
对于 Rsense、您选择了比建议的值更高的值:注意:这会将电流限值降低~ 9%-仍然可以、因为您有 20%的裕度、但需要考虑
原理图:
计算器和原理图中的大多数值不匹配!
10uF 输入和 10uF 输出电容器看起来非常低
布局:
与检测电阻的 CS /CSG 连接应作为开尔文连接完成 — 不共用 GND 线
LO 线非常薄 — HS 和 HO 也是如此 — 请注意,这是 MOSFET 栅极信号的驱动线路、并具有高动态
注意:区域构建 BE HO/HS 应该尽可能小,并且可以进行优化。
此致、
Stefan
您好、Stefan:
Attached 是我根据我们的需求生成的 webench 设计。 webench 设计选择的 Rcomp 电阻大小为 15k4。 在您的帖子中、您建议电阻大小为 7k2。 您能告诉我为什么会有差异吗?
谢谢!
您好、Jon、
我使用了快速入门计算器并输入了您的设计数据。
然后我尝试获得更多的相位裕度、这就得到了该补偿值。
请参阅:
此致、
Stefan