This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:原理图审阅

Guru**** 2443480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531629/lm25118-schematic-review

零件号:LM25118

工具/软件:

大家好、是否有人能查看此直流转换器设计的原理图? 我可以在这里发布原理图吗? 这是公开的还是仅供 TI 员工看到?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    这是一个公共论坛、每个人都可以看到这些帖子。

    如果您想在私人消息中发送原理图 — 只需将鼠标悬停在头像上并选择发送私人消息即可。

    在这种情况下,请在此处添加注释 — 以便我知道已发送私人消息。

    还请将填写好 的 LM5118QUICK-CAL 附加 到此主题? 这将是我们进行原理图审阅最高效的工作流程。

    此致、

     Stefan
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stefan。 我将向您发送 PM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    计算器中的值:

    对于 Rcomp、我建议转到 7k2 以获得更多的相位裕度。

    对于 Rsense、您选择了比建议的值更高的值:注意:这会将电流限值降低~ 9%-仍然可以、因为您有 20%的裕度、但需要考虑

    原理图:

    计算器和原理图中的大多数值不匹配!

    10uF 输入和 10uF 输出电容器看起来非常低

    布局:

    与检测电阻的 CS /CSG 连接应作为开尔文连接完成 — 不共用 GND 线

    LO 线非常薄 — HS 和 HO 也是如此 — 请注意,这是  MOSFET 栅极信号的驱动线路、并具有高动态

    注意:区域构建 BE HO/HS 应该尽可能小,并且可以进行优化。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Stefan! 我们将审核您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    Attached 是我根据我们的需求生成的 webench 设计。 webench 设计选择的 Rcomp 电阻大小为 15k4。 在您的帖子中、您建议电阻大小为 7k2。 您能告诉我为什么会有差异吗?

    谢谢!

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完整的设计

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我使用了快速入门计算器并输入了您的设计数据。

    然后我尝试获得更多的相位裕度、这就得到了该补偿值。

    请参阅:

    LM5118QUICK-CAL  

    简化开关模式功率转换器补偿

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我刚刚给你发了一个 PM。

    谢谢、

    Jon