工具/软件:
尊敬的团队:
我们发现、 当我们插入 Vbus 以使电池脱离运输模式((Isys 在 500mA 附近)时、VSYS 会下降并尝试重新启动 (200ms)。当我们从 VSYS 移除负载时、VSYS 可以累积。 你对这种现象有什么想法吗?
CH1:BQ25792 Isys;CH2:BQ25792 VBUS;CH3:BQ25792 VSYS。

此致、
Roy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael:
很抱歉、让我澄清一下当前的问题。
问题设置如下所示。
1.我们将在 9V 以下放电。 (无 Vbus、BQ VSYS 由电池生成。)
2.让我们的测量仪表 IC 进入关机模式。 此时、电池未连接到 BQ、但这意味着进入 BQ 运输模式。

3.将 5V Type-C 连接到 BQ VBUS。
4.首先是 VSYS 灌电流。
5.发出 BQ 初始 设置
e2e.ti.com/.../4130.uart_5F00_0710_5F00_172151_5F00_typeA_5F00_loading.log
有两种方法可以解决该问题。
1.交换步骤 4 和步骤 5
2.将 12V 电 压连接到 VBUS 而不是 5V 电压
你对这个问题有什么想法吗?
此致、
Roy