This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BAT 退出运输模式期间 VSYS 下降

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535802/bq25792-vsys-drop-during-the-bat-out-of-ship-mode

器件型号:BQ25792

工具/软件:

尊敬的团队:

我们发现、  当我们插入 Vbus 以使电池脱离运输模式((Isys 在 500mA 附近)时、VSYS 会下降并尝试重新启动 (200ms)。当我们从 VSYS 移除负载时、VSYS 可以累积。 你对这种现象有什么想法吗?  

CH1:BQ25792 Isys;CH2:BQ25792 VBUS;CH3:BQ25792 VSYS。

此致、
Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    是在 EVM 或客户电路板上进行测试。 如果在客户电路板上、您可以分享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    Isys 上的 500mA 负载是多少? 这是否在退出运输模式之前主动消耗了负载?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉、让我澄清一下当前的问题。  

    问题设置如下所示。

    1.我们将在 9V 以下放电。 (无 Vbus、BQ VSYS 由电池生成。)

    2.让我们的测量仪表 IC 进入关机模式。 此时、电池未连接到 BQ、但这意味着进入 BQ 运输模式。

    3.将 5V Type-C 连接到 BQ VBUS。  

    4.首先是 VSYS 灌电流。

    5.发出 BQ 初始 设置

    e2e.ti.com/.../4130.uart_5F00_0710_5F00_172151_5F00_typeA_5F00_loading.log

    有两种方法可以解决该问题。

    1.交换步骤 4 和步骤 5

    2.将 12V 电 压连接到 VBUS 而不是 5V 电压

    你对这个问题有什么想法吗?

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    SYS 是否比二极管电压下降到低于电池电压?  如果是、则 SHIP FET 会由于某种原因振荡。  如果未施加 VBUS 电源、在示波器上测量 SDRV 电压实际上会导致振荡。  因此、VBUS 电压消失后、我预计会出现振荡。  或者、您可以使用设置为 1gohm 输出阻抗的 DMM、但它可能没有足够快的反应。

    此致、

    Jeff