This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594 - nRSTOUT 问题

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530268/tps6594-q1-tps6594---nrstout-question

器件型号:TPS6594-Q1
主题: LM61495 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

当我测试了 TPS6594-Q1 PMIC 芯片时、我们发现当 3.97V 中的 Vbat 时、PMIC-25 引脚 (nRSTOUT) 将变为 0-1.8V、但从未变为 0V、请找到这张图片。

当 Vbat 在 4.05V 时,PMIC-25 Pin(  nRSTOUT ) 将改变 0<-->1.8V 周期,然后变成 0V ,请找到这张图片。

您能否说明什么会导致 PMIC nRSTOUT 引脚仍然变化、永远不会变为 0V、 什么会导致 PMIC nRSTOUT 引脚有时发生变化、那么  稍后将变为 0V? 它取决于 PMIC 输出电流?  

由于 Vbat 为 3.97V、因此电流 仍变化 0.2<-->0.4A、

当 Vbat 为 4.05V 时、电流 变化 0.2<->1.5A、然后 PMIC 复位、电流为 0.012A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    首先、您能不能告诉我们您正在使用哪个 TPS6594-Q1 OPN 或长器件型号? 这将帮助我们了解器件 NVM 中已设置的配置、以便我们能够更好地回答。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie:

    这是 MPN:TPS659414CFRWERQ1

    正如我记得的那样、如果我 更改该寄存器值= 0、PMIC 仍然会 无限次恢复尝试、直到错误消除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果 RECOV_CNT_THR = 0、则会继续执行、直到错误消除: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452552/tps6594-q1-tps6594-q1/5571969#5571969 

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie:

    您能告诉我我的  RECOV_CNT_THR = 0xF、为什么发生了这种情况、 PMIC 仍会 进行无限次恢复尝试? 请看我的第一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    两个问题:

    1. 您的系统中是否有安全 FET?
    2. 此外、您能否在原始帖子发生的无穷大小写和 15 倍数量大小写的事件序列中向我们展示 VCCA?

    它将有助于我们检查事件的顺序。  该理论涉及到该 OPN 同时支持 5V 和 3.3V 并将其视为 PFSM wait4enable 部分的一部分。

    • 在 NVM 中、VCCA_PG_SET 在启动时从 0x1 或 5V 开始。  
    • 当首次向 VCCA 施加大于 UVLO 的电压时、PMIC 会将 VCCA_VMON_EN 设置为高电平、从而开启监控。
    • 然后、它会检查 INT_VMON 寄存器以检查当前 VCCA 电平 — 如果 VCCA 指示欠压、 则器件会将 VCCA_PG_SET 切换为 3.3V。  
    • 对于 3.3V、OVP 上升阈值为 3.9V 至 4.1V、这与我们所指示的范围相似、因此 OVP 机制会生效。  
      • 如果您的安全 FET 关闭且 VCCA 下降至超过 UVLO、那么这将重置恢复计数、这就是您从未达到阈值的原因

    这一假设是、如果启动时的电压不够快、 PFSM 会假定在 3.3V 电压下工作。 但您的电压仍然可能足够高、以至于它会触发 OVP 达 3.3V;对于安全 FET、如果您随后下降到超过 UVLO、则已清除恢复计数。 解决方案是确保 VCCA 斜升得更快、以便在执行检查时高于 UV 电平达 5V、这样 PFSM 就不会选择错误的 VCCA_PG_SET。  

    您能否帮助我们了解两种情况下的 VCCA 并对安全 FET 进行评论、以便我们确认理论并开始与您合作开发解决方案?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie:

    1:我不知道我们是否有安全 FET、但您可以检查我们的 SCH。

    2:我在两种情况下测试了 VCCA、粉红色复位、绿色是 VCCA

    这是 PMIC 恢复 15 次。 您可以看到、当 PMIC 重新启动时、VCCA 下降至 3.13V、而当 PMIC 复位至 0 时、VCCA 将变为 3.3V。

    当 PMIC 仍重新启动时、这是 VCCA、永远不会变为 0。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还能仅放大每种情况的一个周期、以便我可以更详细地查看 VCCA 行为? 您是否看到两种情况 VCCA 都为 3.37V — 我认为在您的问题描述中提到了 3.9 和 4.05? VCCA 目标电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie:

    我的 VCCA 电压为 3.3V 、3.9V / 4.05 是 Vbat、Vbat 将通过直流/直流转换至 VCCA。

    LM61495 为 12V 至 3.3V、我们将 Vbat 从 0V 提高到 12V、但当 Vbat = 3.9V 时、PMIC 仍会重新启动、 然后 Vbat = 4.05V、PMIC 将重新启动 15 次、然后 复位。

    通过测试要求 、我们无法快速设置 Vbat 压摆率。  

    1:为什么  RECOV_CNT_THR = 0xF、但 PMIC 仍会重新启动、永远不会变为 0?

    2:我想让 PMIC 仍然重新启动,永远不会变成 0, 我们可以用多少方法来实现它? 我只知道更改了 RECOV_CNT_THR = 0x00;

      我们有其他方法吗? 例如更改其他寄存器值来实现该目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否放大 VCCA 和 nRSTOUT 以显示单个周期或最多 2 个周期?

    看起来 nRSTOUT 每次都处于高电平约 40ms。 您能否确认?

    如果您查看 PMIC 的电源轨、它们是否都与 nRSTOUT 同时关断? 还是执行有序关断序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 nRSTOUT 时间为 40ms、您能告诉我如何更改这个时间吗? 如果我们这次从 40 上升到 100ms 或更大、我们可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    你有任何反馈吗?