主题: LM61495 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
当我测试了 TPS6594-Q1 PMIC 芯片时、我们发现当 3.97V 中的 Vbat 时、PMIC-25 引脚 (nRSTOUT) 将变为 0-1.8V、但从未变为 0V、请找到这张图片。

当 Vbat 在 4.05V 时,PMIC-25 Pin( nRSTOUT ) 将改变 0<-->1.8V 周期,然后变成 0V ,请找到这张图片。

您能否说明什么会导致 PMIC nRSTOUT 引脚仍然变化、永远不会变为 0V、 什么会导致 PMIC nRSTOUT 引脚有时发生变化、那么 稍后将变为 0V? 它取决于 PMIC 输出电流?
由于 Vbat 为 3.97V、因此电流 仍变化 0.2<-->0.4A、
当 Vbat 为 4.05V 时、电流 变化 0.2<->1.5A、然后 PMIC 复位、电流为 0.012A