This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:TPS922054DRRR

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523601/tps922054-tps922054drrr

器件型号:TPS922054

工具/软件:

您好、  

我们使用 TPS922054DRRR 设计了一个 LED 驱动器、 如下所示。 我们在启动时面临一些问题。  在打开设备时、故障针脚(针脚 5)始终处于低电平、并且它看起来无法正常工作。 您能查看原理图并分享一些想法  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想添加 FAULT 引脚被上拉至 3V3。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    感谢您联系我们! 请让我检查一下,并在这些天里回复你。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    1.您的应用是什么,如 Vin,LED 正向电压? 假设您使用 PWM 调光、PWM 信号的占空比和频率是多少?

    2.您可以先尝试将 R11 从 9k 更改为 38k、然后将 Rtemp (R10) 从 100k 更改为 10k。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:  

    是、该板用于 PWM 调光。  

      在交换了 UVP 电阻器 (R16 和 R17 ) 后,电路板开始工作 。 但现在面临另一个问题,几个板停止工作一段时间后,根本不响应 PWM。 实际上,即使 没有应用 PWM 信号, LED 也会亮起。 这是否表示芯片已损坏?   故障信号为高电平。   

    任何调试方法?   

    VIN = 12V  、VCC = 4.8V(内部生成)  

    在进一步的调查它发现,二极管 D2 在这些板上是打开的,这是芯片损坏的可能性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    我会检查您的问题并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    如果没有 PWM 信号、就不应该有开关脉冲。  

    不确定您是否有机会尝试  将 R11 从 9k 更改为 38k、并将 Rtemp (R10) 从 100k 更改为 10k。

    对于 UVP 电阻器设计、您可以参阅 【常见问题解答】如何为 TPS922055/TPS922054/TPS922053/TPS922052 设计 UVP 电阻分压器? LED 灯串正向电压是多少?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:  

     SW 引脚中的肖特基二极管没有正确组装,就像开路。 您是否怀疑这 会导致永久性的 IC 损坏?  

    我们无法按照您的建议更改 R11 和 R10 、这可能是个问题?  

    LED 正向电压为 9V。  (3 个 LED 串联)。

    现在情况是 ,即使没有 PWM 信号, LED 亮起. 当 PWM 被应用时、只有轻微的强度变化(最初它工作正常) 。   故障引脚为高电平、VCC (P2) 为 4.8V、因此是否存在 内部 MOSFET (SW 引脚) 损坏的可能性。   此问题与 3 个主板有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    感谢您的反馈。 请允许我花些时间、明天我会给您反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhilraj:

    感谢您的反馈。 我们不建议将 SW 引脚悬空 (二极管开路)。 您是否可以组装整流二极管并重试? 谢谢!

    BRS

    卢西亚