工具/软件:
您好、
我们使用 TPS922054DRRR 设计了一个 LED 驱动器、 如下所示。 我们在启动时面临一些问题。 在打开设备时、故障针脚(针脚 5)始终处于低电平、并且它看起来无法正常工作。 您能查看原理图并分享一些想法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们使用 TPS922054DRRR 设计了一个 LED 驱动器、 如下所示。 我们在启动时面临一些问题。 在打开设备时、故障针脚(针脚 5)始终处于低电平、并且它看起来无法正常工作。 您能查看原理图并分享一些想法
尊敬的 Lucia:
是、该板用于 PWM 调光。
在交换了 UVP 电阻器 (R16 和 R17 ) 后,电路板开始工作 。 但现在面临另一个问题,几个板停止工作一段时间后,根本不响应 PWM。 实际上,即使 没有应用 PWM 信号, LED 也会亮起。 这是否表示芯片已损坏? 故障信号为高电平。
任何调试方法?
VIN = 12V 、VCC = 4.8V(内部生成)
在进一步的调查它发现,二极管 D2 在这些板上是打开的,这是芯片损坏的可能性是什么?

尊敬的 Nikhilraj:
如果没有 PWM 信号、就不应该有开关脉冲。
不确定您是否有机会尝试 将 R11 从 9k 更改为 38k、并将 Rtemp (R10) 从 100k 更改为 10k。
对于 UVP 电阻器设计、您可以参阅 【常见问题解答】如何为 TPS922055/TPS922054/TPS922053/TPS922052 设计 UVP 电阻分压器? LED 灯串正向电压是多少?
谢谢!
BRS
卢西亚
尊敬的 Lucia:
SW 引脚中的肖特基二极管没有正确组装,就像开路。 您是否怀疑这 会导致永久性的 IC 损坏?
我们无法按照您的建议更改 R11 和 R10 、这可能是个问题?
LED 正向电压为 9V。 (3 个 LED 串联)。
现在情况是 ,即使没有 PWM 信号, LED 亮起. 当 PWM 被应用时、只有轻微的强度变化(最初它工作正常) 。 故障引脚为高电平、VCC (P2) 为 4.8V、因此是否存在 内部 MOSFET (SW 引脚) 损坏的可能性。 此问题与 3 个主板有关。