工具/软件:
您好的团队、
我正在重新发布帖子、因为我没有收到以下主题的回复。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516787/lm7310-mux-circuit-does-not-switch-when-load-current-is-increased/5841886#5841886
我连接了电路、但当负载电流为 50mA 时、输出在 Vin1 和 Vin2 之间切换。
但是、当负载电流增加到高于 150mA 时、LM73100 会锁存并且除非 Vin2 关闭、否则不会返回。
这是否有任何可能的原因?
当进行开关时、压降时间如下。
Vin1→Vin2 12V→6V 400ms
Vin2→Vin1 12V→4V 300ms
此致、
Ryu。