主题中讨论的其他器件: UCD3138
工具/软件:
您好:
客户 UCD3138A 的应用问题如下:
该应用是一个恒流源项目、在调试期间、发现 DPWM 周期发生了突然变化。 为解决这一现象进行了以下实验:
程序以开环方式运行、在第一个实验中、使用 TI 的演示板对其进行了验证。 发现此周期是稳定的、但与计算值不匹配。 设置为 16000 的周期应对应于 4uS 的周期、但测量值为 4.545us、比计算值大 45ns、
第二个实验也是开环操作、在客户自己的电路板上进行了测试、再次发生了突然的周期变化。 这种现象是,每 3 至 4 个周期比理论值大,就会突然出现两个持续时间为 4uS 的周期;
客户的问题是、实际周期与理论值相差过大是否合理? 如何避免第二次循环跳跃的现象?
这在以前的应用中一直是个问题、但以前的大多数项目都是恒压源工程、该工程不需要高输出电压纹波并且不影响使用、因此我们没有注意这种情况。 最近的恒流源项目对输出电流纹波要求非常高、甚至电流纹波越小越好。 当客户测量纹波时、他们发现开环条件下电流纹波中存在不规则抖动。 因此、可追溯到 UCD3138A 给出的期间出现了波动。
下面的第一张图片显示严格的周期为 4uS、下一个周期的持续时间增加约 20ns

功率级不工作、只有 UCD3138A 在开环模式下工作、这与外设电路几乎没有关系。 客户认为软件设置可能存在问题、想寻求 TI 技术支持帮助以调查这种情况。