This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B-Q1:更多辐射发射

Guru**** 2443930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537238/tps54340b-q1-more-radiated-emission

器件型号:TPS54340B-Q1

工具/软件:

您好:

我正在设计中使用 TPS54340B-Q1。 我们使用此 IC 将 24V 转换为 3.8v。 在辐射发射测试期间、我们观察到此 IC 产生的辐射更多。 您能否为我提供有关如何减少 TPS54340B-Q1 辐射发射的支持? 另外、请分享此 IC 辐射多少。 此处添加了参考电路屏幕截图。

谢谢

Meghna Khadikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    您能否同时分享您针对该器件的布局? 我可以进行全面的设计审查、以帮助提高辐射 EMI 性能。  

    您还能分享通过辐射发射测试获得的结果吗?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的答复。 请在下面查找详细信息:

    1.板为 4 层板

    顶层

    底层

    GND 层

    VCC 层

    辐射图像

    SW 节点示波器上的波形图像

    谢谢

    Meghna Khadikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    我查看了您的原理图和布局、以下是我的发现:

    原理图:

    • 元件选型整体看起来正常。 请确保您的电感额定值至少与器件的高侧开关电流限制一样高、以避免硬饱和 (5.5A)。
    • 较薄的电感器将有助于提高辐射电磁干扰 (EMI) 性能
    • VIN 上的阻尼电容器有助于确保输入滤波器的电感环不会导致输入端超出规格运行。
    • 可以在 SW 上添加缓冲器、以帮助抑制辐射 EMI。 如需获取有关适当缓冲器电路设计的帮助、请参阅以下技术手册: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7 

    布局:

    • 总体而言、建议每层都有一个覆盖所有可用空间的接地覆铜。 接地端有助于吸收一些高频噪声、并可以屏蔽一些来自降压转换器表征的高 di/dt 环路的更敏感布线/信号。
    • 需要将输入电容器尽可能靠近 VIN 引脚放置。 VIN 电容器是从 VIN 到 FET 的高 di/dt 环路中会产生噪声的主要部分。 此路径上的电感增加都会导致 EMI 性能下降。
    • 还建议将 BOOT 电容器尽可能靠近 BOOT 引脚放置。
    • SW 节点上似乎有一个过孔。 请注意、不建议 SW 节点具有任何穿孔连接、因为这会将 SW 噪声有效地分散到整个系统中。 保持 SW 节点尽可能小并隔离对于确保良好的 EMI 性能至关重要。
    • 总的来说、请查看数据表的第 10.2 节 、获取此 IC 的良好布局示例。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的答复。  

    我有一个申请、请分享此 IC 的辐射发射报告。 我想在最佳条件下了解此 IC 的辐射发射范围是多少。

    谢谢

    Meghna Khadikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    遗憾的是、我认为我们没有这款 IC 的辐射发射报告。  

    感谢您的理解、

    Joshua Austria.