This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4051C:阴极电压<2.5V 时的器件行为

Guru**** 2442500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538648/tl4051c-device-behavior-with-cathode-voltage-2-5v

部件号:TL4051C

工具/软件:

PCN:20250326003.1 向我们添加了有关标题的信息。

您能告诉我以下内容吗?

①Was 在您发布  PCN:20250326003.1 之前、具体的基准电压变化有所增加??

Δ V ②In 我们将输出电压 VZ 设置为 1.6V、会发生什么类型的问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kinjo-San:

    感谢您的提问!

    1.在 PCN 之前、基准电压没有变化。

    2.可调型号的基准电压为 1.212V、因此使用以下原理图设置 VZ 应该不会有问题。  

    此致、

    Andrew Li